Conectores para automatización
Nuestra gama comprensiva de los conectadores de la automatización provee de usted una opción mercado-que conduce de los componentes para los sistemas y las tecnologías industriales de la automatización. Para cualquier industria donde está esenciales la velocidad, la seguridad, y la confiabilidad de las conexiones de datos, los conectadores del cable para la automatización están a menudo en alta demanda - tal es el nivel del funcionamiento y durabilidad que él proporciona.
De la planta automatizada alinea al alimento y la bebida que procesa, RS puede proveerle de los conectadores de la automatización que usted requiere. Almacenamos componentes y los accesorios de los fabricantes principales del mundo - incluyendo Phoenix Contact y Turck. Con este nivel de la opción, usted puede ser seguro encontrar el connectors de alta calidad que sus operaciones exigen ahora y en el futuro.
Porqué no explorar la gama de RS de los conectadores de la automatización hoy.
¿Cuáles son conectadores de la automatización?
Con la adopción de la automatización convirtiéndose más extensa a través de operaciones comerciales, el flujo liso de datos y la energía es un factor importante. Los conectadores de la automatización se diseñan con este requisito en mente. Ninguna materia el protocolo que es utilizado, estos componentes puede establecer una conexión inconsútil para la distribución confiable de señales a través de un sistema.
Hay varias características importantes de los conectadores del cable para la automatización y los sistemas robóticos en un ambiente industrial y comercial. El primer es la estructura rugosa, que la asegura puede soportar las líneas más resistentes incluso de la producción y de proceso. El diseño compacto de un conectador de la automatización también ayuda a alcanzar eficacias en el cableado de un sistema o de un equipo.
Una otra ventaja de los conectadores de la automatización es la facilidad de la cual la instalación y el mantenimiento es posibles con sus capacidades quick-release.
¿Cuáles son los diversos tipos de conectadores de la automatización?
Como parte de la gama de RS de los conectadores de la automatización, hay dos tipos principales que podemos proveer: serie connectors de M o válvula connectors de DIN.
Conectores de la serie M
Los conectadores de la automatización de la serie de M son ampliamente utilizados en sistemas del sensor y de la automatización. Los gracias a un diseño circular, estos conectadores multi-pin pueden crear los sellos extremadamente resistentes y confiables cuando están acoplados. Disponible como M5, M8, M12 y M23 opciones, muchos de los conectadores de la automatización de la serie de M que almacenamos venga con un polvo IP67 y un grado impermeable aguantar las condiciones más resistentes.
Conectadores de la válvula del estruendo
Los conectadores de la válvula 43650 del estruendo se pueden ver en usos industriales y comerciales numerosos - incluyendo la fabricación, los sensores de temperatura, o la transmisión de señales dentro de las válvulas magnéticas. Estos conectadores - también conocidos como MPM o conectadores del cubo del azúcar - se pueden proveer en tres diversas versiones: Forme A, B y la C.
Como la serie de M, los conectadores de la válvula del estruendo benefician de las capacidades supremas del lacre debido a la protección del medio ambiente IP65 e IP67. RS puede proveer los conectadores masculinos o femeninos basados en su uso previsto. Estos conectadores se pueden instalar con esfuerzo mínimo.
Conectadores del cable para la automatización: ¿Qué usted necesita considerar?
Con una opción amplia de los tamaños y de las formas disponibles dentro de nuestra gama de los conectadores de la automatización, es importante saber qué componentes son más adecuados a su uso previsto. Como tal, se aconseja que usted considera los factores siguientes al hacer su selección.
- Diseño: El ambiente en el cual su conectador debe ser instalado influenciará el diseño del componente que usted necesita - asegurándose de que pueda soportar las condiciones.
- Confiabilidad: La eficacia de un conectador de la automatización se puede considerar en su capacidad de retransmitir señales y/o energía sin la interrupción para la cantidad de tiempo máxima.
- Instalación: Es a veces necesario a los conectadores de la automatización de la fuente que pueden ser instalados rápidamente y reducir al mínimo eficientemente cualquier tiempo muerto en un ajuste de la fabricación.
- Tamaño: En algunos ambientes, se requieren conectadores más pequeños si el espacio está en un premio.
- Protocolos: ¿Para asegurar control de proceso en su ambiente, usted requiere los conectadores de la automatización que pueden comunicarse a través de un protocolo específico - o de múltiplo unos?
Considerando todos estos elementos críticos, usted puede asegurarse de que su solución elegida contribuye a un sistema productivo, seguro, y de alto rendimiento.
¿Para qué los conectadores de la automatización se utilizan?
Es típico para que los conectadores de la automatización sean utilizados en sistemas y usos industriales - tales como robótica, válvulas, e interruptores de presión. Los hace bien adaptados a los sectores incluyendo el proceso del alimento y de la bebida, la producción automotora, la fabricación, y medidas comerciales.
Además de ajustes industriales, los conectadores del cable para la automatización también se utilizan en vehículos comerciales. Esto incluye la planta de la construcción, los materiales agrícolas, los carros de la disposición de basura, y el equipo de elevación, así como el equipo militar.
¿Por qué elija RS para sus conectadores de la automatización?
Si usted requiere los componentes de alta calidad para sus sistemas y maquinaria automatizados, usted puede confiar en RS. Somos la distribuidor autorizada más grande de los conectadores de la automatización en Norteamérica - ofreciendo una gama de productos comprensiva y opciones para satisfacer todos las demandas.
Con US, usted pueden los conectadores de los fabricantes confiados en en el mercado - Lumberg Automation/Hirschmann, Omron Automation, Phoenix Contact, TURCK, y RS Pro de la automatización de la fuente más. Utilice los filtros dinámicos para refinar su búsqueda más lejos para encontrar los componentes más adecuados a sus sistemas, usos y procesos.
¿Ayuda de la necesidad? Get en touch con nosotros y un miembro de nuestro equipo amistoso de consejeros se placerá más que ayudar. Si no, dirija a nuestro expert hub contento y consiga el consejo y la información adicional que le ayudarán con su instalación, mejora, o mantenimiento siguiente.
En orden: 655
En orden: 92
En orden: 60
En orden: 44
En orden: 25
En orden: 35
En orden: 110
En orden: 85
En orden: 655
En orden: 92
En orden: 60
En orden: 44
En orden: 25
En orden: 35
En orden: 110
En orden: 85